This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:LC 滤波器问题

Guru**** 2520920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250D2EVM, TPA3250, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668455/tpa3250-problem-of-lc-filter

器件型号:TPA3250
Thread 中讨论的其他部件:、 DXP

尊敬的所有人

我已将 TPA3250用于 PBTL 应用。 我设计的评估板遵循 TPA3250D2EVM。

板载组件 遵循所有 TPA3250D2EVM 的 BOM。

 原理图和 PCB 如下所示。  

TPA3250的输出具有 接近1V 的高电压纹波。  电压纹波遵循 TPA3250的开关 频率。如果更改 频率 电阻、 则遵循电压纹波。

LV 滤波器似乎没有效果。 我不知道 TPA3250D2EVM 在此器件中的作用如何。

如何解决?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../HD_2D00_1024_2D00_PA_2D00_A_2D00_00.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将对此进行研究、Justin 稍后将与您再次见面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,PCB 布局采用 rar 封装。 它的设计由 Altium DXP 提供。

    由于尺寸的原因, 我只能设计它。

    e2e.ti.com/.../HD_2D00_1024_2D00_PA_2D00_A_2D00_00.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上是滤波器执行它应该执行的操作。 对于 TPA3250、PVDD 电源为36V。 在 BTL 运行中、这将导致负载上的总电压差接近72V。 现在、通过查看1V 输出产生的纹波、并获取负载上的最大电压72V、您可以计算衰减。 衰减= 20*log (1/72)=-37.14dB。 现在、如果您看看我们 的 D 类 LC 滤波器设计器、并将其配置为 EVM 的规格(共模、10uH、1uF、4R 负载)、您将看到大约450kHz 时的衰减接近-37dB。

    如果您的应用是音频、则不应担心该频率、除非您在认证中担心 EMI。 如果由于此原因未通过认证、则需要在输出端添加另一个滤波器、例如缓冲器或扼流圈。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin

    感谢你的帮助!