This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:布局问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1, TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668705/tas6424l-q1-layout-issue

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424-Q1

大家好、团队、

我的客户希望将 tas6424L-Q1放在底层、输入 电解电容器和连接器放置在顶层、这种放置方式将简化散热器设计。 但是、他们担心在回流焊过程中、tas6424L-Q1可能会掉落。  

需要与您确认是否可以将器件放置在底层。

谢谢

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:
    我们将对此进行研究、Gregg 将稍后再与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    我无法给出一个确定的答案、即它在底层时是否可以进行第二次回流。 我从客户那里看到的是、将该部件和其他重部件放在同一层。 但是、您可以要求客户根据以下因素做出决定:
    回流工艺。 如果存在斑点工艺(例如添加胶水、两层使用不同的焊料)来进行第二层回流、这将有所帮助。
    2.焊料规格、单位面积的牵引力大小。
    TAS6424-Q1器件引脚的面积。 根据数据表、总共56个引脚的尺寸约为11mm2。
    4、产品重量为0.83克。

    借助上述数据、我认为客户可以决定是否可以对底层进行第二次回流焊。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    感谢您的评论、感谢您的评论。

    东宝