This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:两个引脚、引脚8 +电源和引脚5 +输入之间的内部短路。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668472/opa1642-short-internally-between-the-two-pins-pin-8-supply-and-pin-5-input

器件型号:OPA1642
455/5000
ōpa 1642 o Kono kairo ni saiyō *** IRU。 Motomoto wa OP 275 o tsukatte ITA, Saikin no Rotto ni wa ōpa 1642 o saiyō ***。 Onaji mono o 10 yunitto sukutta ga, sonōchi 5 yunitto de ōpa 1642 ga koshō ***, Koshō jōtai o kakunin suruto 1 unit wa Pin 8 + sapurai to Pin 5 + Pin 4的输入- sapurai no 3ttsu no pin GA ōpa 1642 no naibu de shōto *** shimatte ITA。 4Tsu no yunitto wa 引脚8 + sapurai 至引脚5 +输入 NO 2tsu NO 引脚 NO shōto Ma GA naibu de *** shimatte ITA。 Motomoto no OP 275 de huko no yōna fuguai wa ichido mo hasei *** inie. LME 49720 ni okikaeta Mono mo nan-dai ka Aru Ga, kore mo koshō *** keiken wanai。 Ōpa 1642 no yunitto ni kagitte koshō GA okite IRU no ka fushigidesu。 Koshō 不是的。 Ōpa 1642 wa Kono yōto ni wa muiteinai no ka? Ōpa 1642 o Tsukau Sai ni chūi surubeki ten GA arimasu ka? 引脚8 + sapurai 至引脚5 +输入 NO 2tsu NO 引脚 NO MA GA NAIBU DE shōto。
此电路采用 OPA 1642。

最初我们使用 OP 275、我们在最近的批次中采用了 OPA 1642。
我们制造了10个相同的部件、其中5个部件未通过 OPA 1642测试。

在确认故障条件后
引脚8 +电源、引脚5 +输入和引脚4 -电源的三个引脚在1个单元的 OPA 1642内部短路。
四个单元在引脚8 +电源和引脚5 +输入2引脚之间内部短接。

在最初的 OP 275中、从未发生过此类故障。
LME 49720还替代了一些东西、但这一点从未损坏。

奇怪的是、故障仅发生在 OPA 1642单元中。
我想知道故障机制。

OPA 1642是否不适合此用途?
使用 OPA 1642时、是否需要记住任何内容?