This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:PPC3 TAS2770插件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668088/tas2770evm-ppc3-tas2770-plug-in

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

您好!

现在、客户对 SmartAmp 器件 TAS2770感兴趣。
我对 TAS2770EVM 和 PPC3 TAS2770插件有一些疑问。

问题1. PPC3 TAS2770应用是否包含"特性"选项卡?
问题2. 如果 TAS2770应用具有特性选项卡、它是否使用学习板2?
TAS2770EVM 似乎无法连接到学习板2。
问题3. 我们能否使用 PPC3学习板应用测量的扬声器特性数据
在 TAS2770应用中包括 SPL 测量?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    TAS2770没有特性选项卡、并且无法连接到学习板2、因为该器件没有 DSP。 因此、它无法自行实现扬声器保护算法。
    TAS2770需要主机创建一个使用 IV 感应的扬声器保护算法、该算法可提供扬声器电压和电流感应、从而实时监控扬声器行为。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jos é-San、

    感谢您的回答。 我将 TAS2770误解为具有 DSP 的"智能放大器"器件、因为快速搜索中 TAS2770的"架构"列中的" D 类智能放大器"。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Akio Ito