This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:TDM 模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668316/pcm1864-tdm-mode

器件型号:PCM1864

您好、专家、

如果我想设计12*MIC,能否使用一个 I2S TDM 来实现它? 一个 TDM 中的最大通道数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    PCM1864能够以 TDM 模式运行;当使用此格式时、位时钟的频率应为256×FS、此器件的该值是固定的。 假定如此、TDM 流上可用的通道数量由数据大小决定、例如、如果使用32位字长、则最多可提供8个通道。 对于您的应用、如果数据长度设置为20或16位、则可能有12个通道。 需要注意的一点是、PCM1864只有两个可用的 μ I²C 地址组合、因此、如果您计划使用三个器件来获得十二个通道、则需要一个 μ I²C 桥。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师