This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:MCLK 同步 I2S 问题

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668183/tlv320aic3254-mclk-sync-i2s-issue

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

      如果外部 I2S 位时钟进入 AIC3254的 MCLK 引脚、AIC3254是否可以 成功同步 I2S 数据、并且不需要通过 AIC3254的位时钟引脚? 如果可以将 MCLK 引脚用于音频源时钟、如何实现此功能? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、

    I²S 器件的工作模式为从机模式、您提到的应用程序是不可能的、因为需要位时钟。

    我想您正在尝试将器件配置为使用3线 I²S 接口、 如果是这种情况、正确的实现方法是从 BCLK 引脚上的时钟而不是 MCLK 引脚生成内部系统时钟、 因此不需要 MCLK 中的时钟。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师