This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:背景噪声

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183036/tlv320aic3104-background-noise

器件型号:TLV320AIC3104

你(们)好  

当我们的客户使用 TLV320AIC3104音频编解码器进行语音呼叫时、如果他们在具有背景噪声的环境中在室外讲话、则对方将无法听到呼叫端的语音、并且语音将被破坏和失真。 根据您的经验、此部件可能与音频编解码器部件的参数调整有关? 音频输入来自引脚12/Pin13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、因此 请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果室内通话良好、室外通话不好、则可能需要使用音频算法来抑制这种情况。

    该器件没有 DSP、因此音频算法不可能实现、但您可以尝试使用 AGC、看看它是否有助于降低。

    此致。