This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:fSCL>100kHz 案例

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182875/pcm1681-fscl-100khz-case

器件型号:PCM1681

您好、支持团队、

fSCL 在数据表中将100kHz 定义为最大值。

如果 SCL 和 SDA 的频率超过100kHz、PCM1681将忽略如此高频率的输入?

或者、通过将错误的值设置到内部寄存器是否存在任何问题?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、因此 请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超过 最大时钟频率 意味 着超出了 tr 和 tf 以及 T_low 和 T_high 的最大和最小要求。 基本上、为了正确通信、脉宽需要4us 和4.7us、加上上升和下降时间的最小时间。  PCM1681不会忽略如此高的频率输入、超过最大频率意味着您无法获得 这些参数的时间要求、因此无法进行正确的通信。

    此致、

    Arash