This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:奇怪的输出尝试播放1kHz 音调

Guru**** 2515365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683124/tlv320dac3120-strange-output-trying-to-play-1khz-tone

器件型号:TLV320DAC3120

团队、

我的客户尝试使用 TLV320DAC3120播放1kHz 音调、 并获得了这个有趣的输出。 并希望获得一些指导、了解可能出现的问题。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLV320DAC3120

    我尝试使用 TLV320DAC3120播放1kHz 音调、这就是我看到的。 什么可能导致该输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    我有一些问题、您使用的是 EVM 还是其他电路板? 如果您使用的是其他电路板、那么您能否为我提供原理图? 您能告诉我测试在什么条件下完成了吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用定制硬件。 我可以为您提供原理图、但这是我们使用多年的标准电路。 此设计的唯一新功能是更新的处理器、迫使我使用新的开发工具。 我们可以进行桌面共享会话、也可以告诉我原理图的发送位置。 我确定问题出在我的软件上、但是我正在通过您的帮助获得更多的见解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    Viktorija 通过电子邮件联系了我 此问题将通过电子邮件提供支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师