This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557:Pure Path Console 的输出

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679727/tas2557-tas2557-output-of-pure-path-console

器件型号:TAS2557

这是一个基本问题、但我找不到输出的文档。

我已经为器件生成了这种类型的输出。  我有两个问题:

1) 1)">XX"行是什么意思?  它们是写入下一个地址的数据吗?

2) 2)在书籍=100 (0x64)的某些文件中有写入内容、数据表中未记录这些内容。  这是 DSP 配置吗?

#程序开始
w 98 00 00
宽98 7f 00
W 98 00 FD
宽98 0d 0d
宽98 00 fe.
宽98 28 00
w 98 00 00
W 98 08 02
W 98 0A 08
W 98 34 03
宽98 00 32.
w 98 3c 3d
> 99
> 99
> 9a
宽98 70 00
>03
> DE
> 00
宽98 68 00
> 00
> 00
> 00
宽98 00 33
宽98 64 39
> 80
> 00
> 00
宽98 00 35
w 98 4c 00
> 00
> 00
> 01
宽98 00 34

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thhad、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    我们将在接下来的几天内作出答复,并提供进一步的资料。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thhad、

    1) 1)我还不确定这些行的含义、但我继续搜索。
    2) 2)没错、本书用于 DSP 设置。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thhad、

    您是如何获得“>xx”行的? 您能否详细解释一下您如何获得这条线路?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    我刚刚从 PurePath 导出文件。  XX 显然只是两个十六进制值的占位符。

    PurePath 输出有一个 debug_cfg 文件夹、其中包含一组与.bin 和.json 文件处于同一级别的.cfg 文件。  cfg 文件具有上述输出。

     希望这能回答这个问题。

    -Thhad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ">"是一个块写入、它是自动递增的。

    w 98 4c 00
    > 00
    > 00
    > 01

    具有与以下内容相同的效果:

    w 98 4c 00
    W 98 4D 00
    宽98 4e 00

    W 98 4F 01

    但块写入速度更快。

    可以 在 PPC3的输出配置(终端系统集成)中配置块大小。  较大的块大小使写入过程更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thhad、

    如果这有助于您回答您的问题、那么您能否验证答案?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师