This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:有关20W 输出和2.1通道支持的一些问题

Guru**** 2586575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682985/tas5731-some-questions-about-20w-output-and-2-1ch-support

器件型号:TAS5731

大家好、:

客户有几个问题、如下所示。

1.对于2.1通道、20W 输出应用、是否有任何推荐项目?

2.如上面的问题1所述,没有 EQ 的任何项目?

3.当问题1和2有推荐项时,是否有支持2.0ch 的引脚兼容项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NoBody、您好!

    请通过 Sidailadamsky(at)ti (dot) com 向我发送电子邮件。 我要关闭此主题。

    此致、

    -Adam