This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:是否修改了4通道运行?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682775/tpa3255evm-modifications-for-4-channel-operation

器件型号:TPA3255EVM

我是电子产品的新手、所以请帮我轻松...


我被告知、如果在使用引脚之前对引脚进行了解焊、则此模块仅在4通道模式下工作。 (为 I 分配了引脚 J22和 J25、以及它们在电路板另一侧的对应对)

不过、我不想对这个电路板进行修改、想知道您能否告诉我为什么会被告知这样修改。  如果我正在正确阅读用户手册、我可以在没有 MOD 的情况下运行该手册。  但是、在我之前使用该板的人似乎完全相信必须这样做。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    EVM 用户指南的第3.3节 介绍了电路板在 SE 模式(4个单端通道)下运行时需要采用的配置。 需要移除 J22、J23、J24和 J25才能在 SE 模式下运行。 这是因为在 SE 模式下、扬声器将一端连接到放大器、另一端连接到 GND。 放大器输出将以 PVDD/2的偏移运行、如果直接连接到扬声器、则会导致 PVDD/2的直流偏移损坏扬声器/不产生高质量音频。

    为了避免这种情况、在输出端使用了直流阻断电容器。 但是、在 BTL More 或 PBTL 模式下、不需要这些直流阻断电容器。 因此、为了创建能够处理这两种情况的 EVM、我们在输出端添加了直流阻断电容器、但使用跳线 J22至 J25将其绕过。

    因此、为了在 SE 模式下运行、必须移除此旁路、以便扬声器进行交流耦合、并阻止放大器输出的直流失调电压。

    Justin