This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助您选择编解码器

Guru**** 2388090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3104, TLV320AIC3254, TPA2012D2, TLV320AIC3110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682164/help-in-choosing-a-codec

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204TLV320AIC3104TLV320AIC3254TPA2012D2TLV320AIC3110

我们公司制造设备来查找橡胶中的受害者。

我想更新器件中的电子器件。

设备用作内部通信。 耳机的一端以及另一个扬声器上的麦克风。

我需要:
1) 1)通过良好的 AGC 获得非常高的麦克风灵敏度。
2) 2)无干扰地获得声音。
3) 3)抑制扬声器的回声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品系列中有多个编解码器、因此、为了提供最佳解决方案、您能否提供有关所需器件的更多详细信息? 通道数、集成 D 类放大器、电源选项或器件中的处理等信息将非常有用、可为我们提供最佳建议。 值得一提 的是、我们的器件不支持片上回波消除算法。

    同时、我建议您查看 TLV320AIC3204、如果需要定制处理、则可能会考虑使用 TLV320AIC3254。 TLV320AIC3104是一款更简单的器件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内窥镜(头部)末端有两个扬声器(AS02508CO-2WR-R)。

    对于扬声器、我希望使用 TPA2012D2、但如果 D 类放大器将位于编解码器中、它也适合我。

    最好对耳机使用模拟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 从方框图中可以看到、我们的 TLV320AIC3110可能是一个不错的选择。 该器件具有集成 PGA 的单声道 ADC、因此可直接与麦克风输入电平兼容。 该器件集成了一个差分立体声 D 类扬声器放大器、每通道可为8 Ω 扬声器提供高达1.29W 的功率(TPA2012D2接近1.4W)。  此外 、此编解码器中还提供了立体声耳机驱动器以及耳机检测、因此非常适合方框图右侧的编解码器。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师