This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:pcm1861是否需要输入驱动?

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681933/pcm5242-does-pcm1861-need-input-driving

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件:PCM5102LM111

大家好、但我上传了原理图...不需要分离 AGND 和 dgnd? 它似乎在模拟和数字上使用单个 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timotei、

    不确定您在这里到底要问什么。 我建议连接 AGND 和 DGND、这可以在单点完成、也可以使用单一统一的接地平面、该平面具有由布局隔开的数字和模拟域。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 因此,请准备一个:ADC 1861和一个 dac pcm5102...

    因此、它们连接到 PIC32微控制器...

    问题是:微控制器与 da ADC 和 DAC 分离、但我必须与 I2S 信号和控制交叉... 有人告诉我、我应该使用2个单独的电源...

    对于 AGND 和 AVDD 为 lm111 we7dt、对于 PIC32 DVDD 和 dgnd 为另一个...我应该这么做吗?
    如何连接模拟和数字接地? 以及如何连接 AVDD 和 DVDD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timotei、

    如果您想让两个 LDO 提供模拟电源和数字电源、只需确保每个 LDO 都有良好的接地电流返回路径。 我通常建议使用实心 GND 层、其中数字和模拟组件仅在地理位置上分开。 最好是一个大而不间断的接地层。

    谢谢!
    Paul