主题中讨论的其他器件: DRV135、 ISO7710、 TINA-TI
您好!
在上一篇文章"OPA134:用于微控制器音频音调的实用运算放大器"中、未完成、现在我使用单通道数字隔离器 ISO7710F 附加了一个经过改进的新设计、以避免在没有公共接地的情况下出现问题、 为了获得大约16kHz 的截止频率、将低通滤波器中的 R6值增加到100 Ω、并将 R9降低到10 Ω、以实现对体积的下限。
我想知道什么是体积范围或如何计算。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在上一篇文章"OPA134:用于微控制器音频音调的实用运算放大器"中、未完成、现在我使用单通道数字隔离器 ISO7710F 附加了一个经过改进的新设计、以避免在没有公共接地的情况下出现问题、 为了获得大约16kHz 的截止频率、将低通滤波器中的 R6值增加到100 Ω、并将 R9降低到10 Ω、以实现对体积的下限。
我想知道什么是体积范围或如何计算。
您好、Samuel、
无源电路虽然看起来非常简单、但具有非常涉及的传递函数(请参阅下文)。 推导任何部分汽车压实值都非常涉及并且耗时。 更改电位计抽头位置对高端-3dB 截止频率的发生有很大影响、而对-3dB 低频切点的影响则小得多。
根据目前的设计、-3dB 频率之间的距离很远;低端上大约为15Hz、而电位计处于中间位置时、高端上大约为2.1kHz。 但是、当尝试将低端截止频率提高到500Hz、同时保持接近2kHz 的高端截止频率时、此无源滤波器电路会变得复杂。 基本上、 低频截止的高通极点和高频截止 的低通极点彼此非常接近。 本质上、它们的响应相互切分、 并且在通带内出现区域衰减。
如果您确实需要具有精确500Hz 和2kHz 截止频率的体面带通响应、以及在调整增益电位器时保持这些响应的能力、我建议改用有源运算放大器滤波器。
此致、Thomas
精密放大器应用工程