This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580-Q1:低 SNR 问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4580-Q1, RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681478/rc4580-q1-low-snr-issue

器件型号:RC4580-Q1
主题中讨论的其他器件: RC4580

您好!

客户在汽车信息娱乐系统中使用 RC4580-Q1、将单端音频信号转换 为差分信号。 根据其测试结果、差分输出噪声大于120uVrms。 测试方法:将输入对地短路、并在 FL+和 FL-之间连接一个4k Ω 电阻器。

您能否告诉我如何降低 输出噪声?

谢谢

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    为什么不使用 RC4580数据表中的单端输入转差分输出电路?:

    原理图中有一些组件/连接、使其有点混乱:
    根据我的理解、AMP_FL 是两个通道的输入信号。 但在+IN2上有22k 的输入电阻器、但在+IN1上没有、只有22k 的输入/+IN1连接到+IN2。
    -IN1有40.2k 到 GND、但-IN2没有。
    -有33k 的-in2连接到 out1,为什么?
    -反馈路径上的电阻器在通道1和通道2之间似乎是不同的、为什么不平衡整个电路?
    -两个通道上都使用同相输入,因此两个输出的输出可能相同,这不是差动输出。 其中一个通道应使信号反相。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    RC4580是一款低噪声运算放大器。 但你的造口者对它的接线不正确。 反馈电阻过高。

    RC4580产生的电压噪声非常低、但电流噪声相当高。 因此、如果您想充分利用低噪声 RC4580、您必须具有低欧姆反馈电阻和低欧姆源阻抗。

    10µ 以下值:C262= 47µ Ω、C66= 47µ Ω、C213=Ω、R178=10k、R171=0、 R173=4k02、C263= 22µ Ω、R174=6k8、C266=68P、R175=6k8、 R176k8、C285=68P。 您应该在+IN1输入端添加一个 RC 低通滤波器(例如、1k 和470p 至 GND)。

    C540...C543很可能用处不大。 滤波效果极小、到线性输出的电容负载不切实际。

    如果 RC4580必须在其输出端驱动电缆、则最好向 FB18和 FB19添加一些串联电阻。 47R 很有用。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    您是否尝试过上述建议? 这现在是否更有效?
    我们想跟进并相应地关闭该主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器