This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782编程序列问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682494/tas5782m-question-of-the-tas5782-programming-sequence

器件型号:TAS5782M

您好、Sirs、

我们支持客户使用 TAS5782切换具有不同声音效果的两个 CFG、但是、在切换到需要关闭电源并再次为 TAS5782加电的新 CFG 时、我们没有任何声音问题。 如果我们需要在将新 CFG 写入 TAS5782器件之间添加一定的延迟时间、请查看随附的 CFG 并提供建议吗? 加载新的 CFG 时是否应添加软件复位?

#重置 TAS5782
宽 90 00 00
宽90 02 11
宽90 01 11

我的软件复位指令是否正确?

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年4月19日
e2e.ti.com/.../TAS5782CFG_2D00_1.cfge2e.ti.com/.../TAS5782CFG_2D00_2.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我使用 TAS5782 EVM 板尝试了连接的 CFG1和 CFG2、它们都具有正常的音频输出。

    1. 为 EVM 加电、使用 USB 输入提供稳定的 I2S 时钟
    2. 下载 CFG1后、音乐正常。
    3. 切换至下载 CFG2、还有音乐输出。
    4. 在脚本下载过程中、音乐将被静音。

    您是否还可以按照上述步骤使用 EVM 板进行双重检查?  

    此外、我想知道在客户系统进行两次 CFG 切换期间 I2S 状态如何?

    此致、

    Matthew