This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:TAS5753MD 启动序列

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5707, TAS5753MDEVM, TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682395/tas5753md-tas5753md-startup-sequence

器件型号:TAS5753MD
主题中讨论的其他器件:TAS5707

我没有注意到在 AVDD/DVDD 之后斜升 PVDD 的100us 要求。 如果同时出现这些问题、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到、TAS5753MDEVM 也忽略了这个启动序列要求。 PVDD 被施加、进而为 ppcmbevm 上的3.3V 稳压器供电、因此即使在 EVM 中、AVDD/DVDD 也不可能首先出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    PVDD 可能会在 DVDD/AVDD 之后斜升、但 RST 和 PDN 必须处于低电压、直到 DVDD/AVDD 稳定为止、以避免产生噼啪噪声。 请在以下文章 e2e.ti.com/.../470057中查找更多信息。 该帖子涉及 TAS5707、但也适用于 TAS5753MD。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 感谢您的澄清。 我尝试访问您提供的链接、但我获得了一个"访问被拒绝"页面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    您无法访问此链接"e2e.ti.com/.../470057" 对吗?
    您是否使用帐户登录?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已将网页导出至 XPS 文件。 请在附件中找到它。

    e2e.ti.com/.../timing-requirement.zip

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    是的、我登录了我的帐户。 我可以在您发送的邮件中看到它、再次感谢您的帮助。

    最棒的
    Matt