This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:音频原理图部分供查看

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681613/tas5411-q1-audio-schematic-section-for-review

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIPCM1789

您好,

我们正在其中一个设计中使用 TAS5411QPWP 音频放大器。 我们已经完成了它的原理图设计。

我们在结束时对其进行了审查、但期待 TI 对其进行审查。 连接我们设计的音频截面。我们的扬声器为2.5W,因此我们更改了放大器输出电感器和电容器

如 TI 的 EVM 所示。

如果我错过了任何内容、请查看并分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将深入了解这一点、稍后将向大家介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您的电源去耦有点过分。 :-)并联具有极低 ESR 的不均匀陶瓷电容器会产生不良的谐振。 请看一下以下 TINA-TI 仿真。 首先、我仿真阻抗与频率响应。 然后、我还会考虑铁氧体磁珠并进行阻尼与频率仿真。

    PCM1789的数据表建议使用1µ μ F 陶瓷电容器实现10µ μ F 钽电容器。 这是一个很好的组合、因为钽的 ESR 会抑制谐振:

    但是、如果您并联10µ μ F 陶瓷、1µ μ F 陶瓷和33p 陶瓷、则会发生以下情况:

    使用铁氧体磁珠时、人们经常会忽略、铁氧体磁珠在低频时通常具有相当低的频率电感以及非常低的 ESR。 这还可能导致谐振。 对于钽、谐振不是很高、因为它被钽的 ESR 阻尼:

    但是、当只有并联陶瓷电容器时、可能会发生以下情况:

    通过在铁氧体磁珠上添加一个小串联电阻、甚至可以优化使用钽时的性能:

    就电源去耦而言、"越少就越多"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    非常感谢您的评论。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    考虑到我们正就此问题进行离线通信、您能否在 E2E 中帮助解决此问题? 谢谢!
    此致、
    郑少文