This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:器件在较低时钟频率下以从模式运行

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682287/tpa3255-operation-of-the-part-in-slave-mode-at-lower-clock-frequency

器件型号:TPA3255

我有一个应用需要 PWM 输出频率小于100kHz。  我能够在低至~116.67kHz (700kHz 输入时钟)的受控模式下运行器件、但很难降低。  我已将所有4个通道的自举电容器从33nF 增加到100nF、这似乎效果最佳。  在220nF 时、最低时钟频率为900kHz。  

是否有方法可以安全地使器件在~100kHz PWM 频率下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    遗憾的是、这超出了我们的正常工作范围、因此很难保证器件的工作效果如何或是否正常。

    我们知道、随着您的速度越来越慢、THD 会变得越来越差、但很难说您可以达到多低的水平。

    这里的应用是什么?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 PWM 输出以100kHz 的频率直接驱动(无 LPF 和无输入信号)超声波换能器(或升高 XFMR)。 在 BTL 受控模式下、PWM 波形为180°异相、因此它们仍然充当 BTL 驱动器、但我需要将时钟频率降至600kHz 或稍低一些。

    我做了更多的测试;将自举电容器增加到470nF、没有变化。 将 GVdd 从9V 更改为18V、无变化。 已将 VDD 从48-24VDC 更改、无变化。 该器件在761kHz 时停止 PWM 输出、在762kHz 时正常。 无故障指示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    遗憾的是、我没有将器件用于音频目的的经验。

    此致、

    -Adam