This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:此部件是否绝对必须在 VCC 上具有5V 电压、在 VDD 上具有3.3V 电压、或者二者都是3.3V 电压?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682016/pcm1803a-does-this-part-absolutlly-have-to-have-5v-on-vcc-and-3-3v-on-vdd-or-can-they-both-be-3-3v

器件型号:PCM1803A

为此、我的设计中不希望有两个稳压器。  我已经有3.3V 器件(CPU/D 类放大器)。

在为两个电源引脚提供3.3V 电压时、此部件是否能够正常工作?

但愿如此、

Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marc、

    PCM1803A 需要两个电源才能正常运行。  模拟电源电压(VCC)的最小建议电压为4.5V、如果不满足此条件、我们无法保证器件的性能正确。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师