This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:输出低通滤波器

Guru**** 2570135 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, OPA1642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682282/pcm1754-q1-output-low-pass-filter

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA1642-Q1

您好!

您可以帮助查看 PCM1754-Q1的原理图吗?  

  • 我建议客户在尽可能靠近 Vcc 引脚的位置添加1uf 和0.1uF 电容器、而在 DS 中、建议仅使用10uF 电容器、需要与您进行检查。
  • 请问如何设计外部低通滤波器?  电容器和电阻器的推荐参数是什么(图25、图31)?
  • 您能否还推荐用于低通滤波器的汽车级放大器? 是否可以在没有放大器的情况下使用一阶低通滤波器?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    我认为添加一个非常接近 VCC 的.1uF 电容器是一个好主意。  下面是您可以实现的 LP 滤波器的几个示例。  

    您可以考虑 OPA1642-Q1、但我建议您咨询运算放大器论坛、看看是否有其他建议。   

    无源 RC 与有源二阶之间的差异是带噪声输出的衰减量。  有一篇很好的文章比较了这两者:

    谢谢!

    Paul