请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6404Q1EVM 主题中讨论的其他器件: TPA6404-Q1
Hallo TI 团队、
我刚刚获得了 TPA6404Q1EVM 评估板、以便为客户评估此芯片。 对于第一个测试、它似乎可以正常工作。
为了对我们的音频人员进行更多的音频评估、我想将其移交给他们、但注意到该板没有保存任何设置。 每次上电后、我们必须连接 PurePath 3软件以至少启用输出通道。 这个软件需要这个冗长的注册过程、如果多人应该评估我们可以使用这个电路板生成的声音、这是很糟糕的。
此外、我们还想在展会上将评估板用于演示单元中的新产品、如果我们每次打开时都需要通过 USB 启用该评估板、则该评估板当然也不起作用。
我们是否可以通过任何方式默认启用输出或保存某些设置?
另一个问题是,i2c 与芯片的通信是否有任何电阻? 如果我们无法保存设置,也许可以连接我们自己的微控制器来在加电后设置电路板?
此致、
Dominik Wenger