This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404Q1EVM:独立使用 TPA6404Q1EVM

Guru**** 2501735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6404Q1EVM, TPA6404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682178/tpa6404q1evm-use-tpa6404q1evm-standalone

器件型号:TPA6404Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TPA6404-Q1

Hallo TI 团队、

我刚刚获得了 TPA6404Q1EVM 评估板、以便为客户评估此芯片。 对于第一个测试、它似乎可以正常工作。

为了对我们的音频人员进行更多的音频评估、我想将其移交给他们、但注意到该板没有保存任何设置。 每次上电后、我们必须连接 PurePath 3软件以至少启用输出通道。 这个软件需要这个冗长的注册过程、如果多人应该评估我们可以使用这个电路板生成的声音、这是很糟糕的。

此外、我们还想在展会上将评估板用于演示单元中的新产品、如果我们每次打开时都需要通过 USB 启用该评估板、则该评估板当然也不起作用。  

我们是否可以通过任何方式默认启用输出或保存某些设置?

另一个问题是,i2c 与芯片的通信是否有任何电阻? 如果我们无法保存设置,也许可以连接我们自己的微控制器来在加电后设置电路板?

此致、

Dominik Wenger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominik、您好!
    TPA6404-Q1 EVM 在没有软件的情况下无法运行。 这是您的 EVM、您可以根据需要进行更改、以添加微控制器来运行软件。 请注意、使用 I2C 时、TPA6404-Q1不能在 I2C 上有两个主器件。 如果您添加自己的 I2C 控制器、则可能应该断开其他 I2C 控制器的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、

    开发人员对此并不是很好。 它们本来可以为 XMOS 芯片提供一个保存参数函数。 此外、如果该板具有易于访问的 I2C 端口、那将非常好。

    但我设法找到了电路板上的两个0欧姆电阻器、并将两条线连接到了我自己的微控制器、并通过一些试错来设置正确的寄存器。 那么、现在就可以了。

    仍在等待完整的数据表。 为什么此芯片的所有功能都必须在需要2-3个工作日才能处理的单独请求按钮后面?

    此致
    Dominik Wenger