This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404Q1EVM:下载"PurePath™︎Console 图形开发套件"问题

Guru**** 2500785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6404Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681777/tpa6404q1evm-download-the-purepath-console-graphical-development-suite-issue

器件型号:TPA6404Q1EVM

尊敬的 TI 团队:

我们为客户购买了 TPA6404Q1EVM 音频放大器评估板、用于评估大型项目的放大器。

要对其进行配置、我们需要 Pure Path Console 3软件。 根据 Dokuementation、我们应在 TI 网页上注册。

一周前我已经多次尝试过这种方法、但没有得到任何响应。由于我们的客户正在等待评估结果、因此我们迫切需要配置软件。

然后、我在聊天室与支持人员交谈、他们让我在这里发帖、希望有人可以批准我的请求。

因此、请批准我的请求并为我启用软件。

此致、

Dominik Wenger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将深入了解这一点、稍后将向大家介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    已授予访问权限。  您将收到一封下载软件的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    也请注意。 审批电子邮件中的 URL 错误。 看起来安全软件页面的新 URL 是: www.ti.com/.../securesoftwarehome.tsp

    此致、
    Dominik Wenger