This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:GDE 错误消息:miniDSP 无法更改自适应缓冲区、挂起位保持置位、复位目标。

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680613/pcm5121-gde-error-message-minidsp-failed-to-change-adaptive-buffer-pending-bit-remains-set-reset-target

器件型号:PCM5121

当我使用 EVM 将 I2C 跳转到 PCBA 时、

使用 GDE 运行 ROM 成功。 但是、当我在 GDE 中更改 EQ 配置时、始终显示以下错误消息、请提供帮助、谢谢!

"miniDSP 无法更改自适应缓冲器、挂起位保持置位、复位目标。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    您是否确认了您的 I2C 地址是否正确? 如果您使用的地址与 EVM (0x98)相同、请确保接头上的分流器已断开连接、这样总线上的两个器件就不会具有相同的地址。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    是否有更新?