This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A-Q1:DAC 输出噪声

Guru**** 2643885 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, PCM3168A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681159/pcm3168a-q1-dac-output-noise

器件型号:PCM3168A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM3168PCM3168A

G'day、

即使输入数据(Din)是无声的、PCM3168A 设计也会出现噪声问题。 该设计是数据表中提供的典型设计。 DAC 输出似乎随机跳转、如图所示。 令人困惑的是、噪声似乎是数字开关。 (不是预期从 DAC 输出中看到的结果)。  尽管似乎也有一些变化。 观察到的噪声出现在所有通道上、并且不太可能由交叉耦合引起、因为噪声信号在 DAC+和 DAC-输出之间是差分的。 DAC 走线附近也没有其他数字信号。 当器件保持复位状态时、噪声消失。 通过 I2C 初始化 PCM3168之前也会出现噪声。 尽管边沿速率的定义要多得多(即平方)。 从有效 DIN 驱动时、噪声也叠加在有效 DAC 输出的顶部。 我附上了来自 DACA+的示波器读数(我可以确认 DACA-是补充。) 编解码器设置:

-为左对齐 TDM 配置的软件控制(使用全部六个 ADC 输入通道和仅8个 DAC 输出通道中的6个通道)。 所有通道都是不相关的独立流)。  

- fs = 8kHz (注意:数据表未在详细规格内明确使用此采样率、但是、它被列为电气特性内的最小可用频率)

-数据大小:8位(遵循左对齐 TDM、8个 MSB、剩余的16位可用(或24位、如果有32个 BCLK)、用0填充)。  

- SKI = 2.048MHz 时钟由独立的2.048MHz 振荡器生成。 这可驱动 PCM3168和 STM32F7xx SAI (同步音频接口)的时钟域。   

来自未使用的 DAC 通道(未连接到任何设备)的输出看起来与其中一个使用的通道相同。 (连接至 BP 150Hz - 4kHz 二阶交流耦合差分滤波器)。  

除了噪声、设计似乎按预期工作... 有人能不能给你一些光亮?

可能的想法:

运行 fs = 8kHz 时出现问题。

2.某种同步问题.. 尽管在工作时看起来效果相当好、但可以看到所述噪声在有效输出上产生。  

Dan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    PCM3168A-Q1的 DAC 输出不应出现这种情况。 我想更好地了解这个问题、您是否无法分享您的原理图?

    从器件的角度来看、输出噪声不应太高、因此我想知道噪声是否可能与数字音频源耦合、是否可以连接其他数字音频源来测试 DAC 输出?

    器件支持8kHz 的采样率、但我想知道噪声是否与此相关、是否可以尝试不同的采样率?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师