This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:SPH6045数字麦克风和 BT-MSPAUDSOURCE

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681482/tlv320adc3101-sph6045-digital-mic-and-bt-mspaudsource

器件型号:TLV320ADC3101
思考了如何连接 SPH0645数字 I2S 麦克风 BT-MSPAUDSOURCE。 昨天我有一条评论、指出我可以绕过 TLV320ADC3101、因为麦克风输出 I2S。 我再看一下 BT-MSPAUDSOURCE 的原理图。 TLV320的引脚1、2和3的走线中似乎有3个跳线。 这些是 DOUT、WCLK 和 BCLK。 移除跳线后、我似乎可以在这些点将麦克风连接到评估板。 我认为这会将 I2S 麦克风直接连接到 MSP430。 我希望对这种做法有任何想法或意见。 非常感谢您的回复。 Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dave、

    通过移除上述跳线(32、33、35)、您应该能够将 DMIC 直接连接到 BT 模块。 在您使用的评估板中、MSP 器件未接收来自 ADC3101的音频数据。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我没有音频设计和器件方面的经验、因此这很有用。

    Dave