This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:向 BT-MSPAUDSOURCE 添加 SPH0645LM4H (数字麦克风)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681038/tlv320adc3101-adding-sph0645lm4h-digital-mic-to-the-bt-mspaudsource

器件型号:TLV320ADC3101

有人能不能评论一下向 BT-MSPAUDSOURCE 评估板添加 SPH0645LM4h 等数字麦克风的可能性。  我可以从文档中看到 TLV320具有数字输入。  我对 TI 产品不熟悉、因此我希望能在这方面取得一些发展。  我假设我需要对 TLV320进行配置更改、可能还需要对 MSP430进行一些固件更改。

如果有任何意见或建议,将不胜感激。

谢谢

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    ADC3101具有有效的数字麦克风支持。 数字麦克风时钟和数据信号应连接到 ADC 的 GPIO1和 GPIO2;在您提到的评估板中、这些引脚是悬空的、这会使数字麦克风难以连接到 ADC。 需要提及的一点是、您所指的数字麦克风 具有 I²S 输出、这与数字麦克风的典型 PDM 格式(实际上是 ADC3101支持的格式)不同。 如果使用 I²S Ω 麦克风、则可以绕过 ADC3101、因为麦克风的输出可以直接连接到处理器。

    如果您能够将通用数字麦克风连接到 ADC3101 GPIO、则还需要将器件配置为使用数字麦克风而不是模拟输入。 这可以通过更改 ADC3101的以下寄存器来实现。

    #Digital Microphone Setting (数字麦克风设置)
    寄存器0x00:0x00 #Select 第0页
    寄存器0x33:0x28 #Select DMCLK 引脚作为数字麦克风时钟
    寄存器0x34:0x04 #Select DMDIN 引脚作为数字麦克风数据输入
    寄存器0x51:0xCC #Turn ADC on and Enable Digital Microphone
    寄存器0x52:0x00 #Unmute 两个 ADC

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想知道您是否可以为我确认什么。 我在评论中提到的是 I2S 输出、然后再看一下 BT-MSPAUDSOURCE 的原理图。 TLV320的引脚1、2和3的走线中似乎有3个跳线。 这些是 DOUT、WCLK 和 BCLK。 移除跳线后、我似乎可以在这些点将麦克风连接到评估板。 我认为这会将 I2S 麦克风直接连接到 MSP430。

    如果您不介意、我会感激您的想法。 非常感谢您的回答、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dave、

    我注意到您在新主题中发布了相同的问题、请在此处跟进:

    TLV320ADC3101:SPH6045数字麦克风和 BT-MSPAUDSOURCE

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师