This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120用作蜂鸣器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681303/tlv320aic3120-use-as-beep-generator

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120TLV320AIC3100

大家好、

我想在我的项目中使用 TLV320AIC3120音频编解码器作为蜂鸣器。 浏览了数据表、发现寄存器71到寄存器79负责地配置蜂鸣器。

根据数据表""通过写入 PAGE 0、寄存器72""来控制右侧通道的音量。"但是  

表7-104. 第0页/寄存器72 (0x48):保留

请您告知我。

我是指错误版本的数据表。

谢谢、
Poonam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poonam、您好!

    TLV320AIC3120与立体声 TLV320AIC3100、AIC3110和 AIC3111属于同一系列。 这是数据表中的一个复制错误。 使用寄存器71控制音量。
    我会将其添加到我的数据表更正列表中


    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Steve 的确认。

    此致、
    Poonam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、Poonam、

    此致、
    -Steve Wilson