This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:PCM1794A 的单声道模式问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679962/pcm1794a-the-monaural-mode-question-for-pcm1794a

器件型号:PCM1794A

大家好、

客户使用 PCM1794A。 客户想要验证他使用的是左声道还是右声道

输出、这是否会改变  输出特性? 如果没有问题、您能否提供参考原理图

单 声道模式?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    您可以对在两个输出上使用数据通道的器件进行数字配置、其中一个通道被反相。

    然后、您将左输出和右输出分别用作单声道输出。 然后、每个通道将具有类似的 I/V 电路。

    现在可以将两个输出视为差分输出。

     

    如果您的客户尝试减少电路并且仅使用一个通道、则您只能使用其中一个通道 IV 电路。  另一个通道将仅接地。 您选择的通道不会有差异。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Paul、我想 Mickey 有点困惑。 我想同时使用 XLR 连接器的平衡型输出和不平衡唱机 RCA 类型输出。 我了解平衡电路、只是想知道我如何端接唱机插头是否重要、如从芯片左侧输出或右侧输出。 由于在单声道模式下、左侧输出变为正、右侧输出变为负、这使我感到困惑。 谢谢、James。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    无论您为单端输出选择哪一个通道、我都不会有问题。 其中一个输出可以视为另一个输出的倒数、但从性能角度来看、这一点无关紧要。

    谢谢!
    Paul