This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:有关 SCH 的问题

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681031/tpa3118d2-problems-about-sch

器件型号:TPA3118D2

尊敬的 TI 专家:

现在我使用的是 TPA3118D2、我发现 TPA3118和电感器非常热,μ H

我在数据表中使用了两个 TPA3118~

当我关闭 C41 (1nF)时、TPA3118和电感器不再发热、

我想知道我是否可以关闭 C41,或者我是否有其他方法来避免这种情况?

顺便说一下、我在 TI 网站上看到了该参考设计

在 BSPR 和 BSPL 中、它们是330pf 和10Ω Ω(C18 R16)、但数据表中的设计没有此器件、我是否应该在我的设计中在 BSPR 和 BSPL 中添加330pf 和10Ω Ω?