This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM384:输出噪声问题

Guru**** 2636775 points

Other Parts Discussed in Thread: LM384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679164/lm384-output-noise-issue

器件型号:LM384

大家好、团队、

我的客户遇到了 LM384的一些问题、您能帮您检查一下吗?

他们发现使用 LM384时噪音很大,它覆盖了原始音频信号。 如果我们移除 LM384、则音频信号是纯净的。 我们尝试使用电池提供电源、噪声仍然很大。 您能就此提出一些建议吗? 谢谢!

SCH 如下所示:

输入和输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    看起来噪声叠加在输入信号上。 如果将 R93的左侧连接到 GND、LM384输出端的噪声是否会降低?

    其他一些提示:R100应为2R7而不是2R2。 C79应为100N/50V/X7R 或更好的箔帽。 并将1n/NP0与 R95并联。

    您将哪个扬声器连接到输出端? 是否有长电缆?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    放大器的输入端存在噪声。 您是否尝试移除 R93或将其连接到 GND? 这样做是否有任何变化? 此外、建议在旁路引脚上使用单个电容器、您是否尝试过?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    自上次沟通以来已近一周。 我们是否可以将其视为已关闭?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    感谢您的热情支持! 问题已解决。