This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:用于放大器输出级的10uH 电感器

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680534/tpa3116d2-10uh-inductor-to-use-on-the-output-stage-of-the-amp

器件型号:TPA3116D2

团队、

我的客户在其系统中使用 TPA3116D2。 与 Panasonic ETQ-P5M100YFM 10uH 电感器配合使用、该电感器现在具有46周的交货周期。

建议的备选方案具有相同的提前期。

您能否建议在该电路中使用与 ETQ-P5M100YFM 参数相当的替代器件?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    Shawn 很快就会回来。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikrorija、

    我们在 TPA3116D2 EVM 上使用了 Toko 电感器931BS-100M、它运行良好 。 您可以检查此部件。

    此致、

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    谢谢你。 虽然这是一个选项、但 Toko 部件比 Panasonic 大得多、并且需要电路板旋转。 不理想。
    如果您可以在同一个封装中考虑其他替代方案、那将会非常好。
    谢谢
    Viktorija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、
    遗憾的是、我们从未在该封装中使用过电感器。 我相信您可以在 Murata (https://www.murata.com/) 或 Wurth (www.we-online.com/.../start.php)找到合适的解决方案。
    此致、
    郑少文