This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频编解码器选择

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678519/audio-codec-selection

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3253

尊敬的:

我们希望找到具有这些功能的编解码器 IC。

1.支持双麦克风

2.回声消除、噪声限制、EQ 调制、风噪声限制

3.2 IIS 接口;16/24位立体声 ADC/DAC

 

可以提供一些建议吗? 谢谢

谢善德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    我们有多个编解码器、支持双麦克风和音频接口要求、但是、我们没有具有能够执行有效回声消除算法的嵌入式处理器的编解码器。 如果可以选择处理外部 DSP 的高级算法、我可以为您提供最好的编解码器建议。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    TLV320AIC3253嵌入了 miniDSP。 是否可以满足 CTM 要求? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    如前所述、我们编解码器中的处理器(包括 miniDSP)没有足够的处理能力来执行有效的回声消除算法。 应在外部 DSP 中实现高级处理。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白了!
    谢谢!