This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:I2C 上升时间和下降时间规格

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680184/tlv320adc3101-q1-i2c-rise-time-and-fall-time-specifications

器件型号:TLV320ADC3101-Q1

大家好、

我查看了数据表、但无法找到列出的 I2C 上升和下降时间规格。 是否可以获得规格以便我可以确保 I2C 主器件生成适当的时序波形?

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、

    ADC3101符合我们音频编解码器的标准 I²C 接口计时规范。 I²C μ s I²C 时、支持的最长上升时间为1000ns、而对于快速 μ s 模式、支持的最长上升时间为300ns。 两种 I²C 模式的最长下降时间均为300ns。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的详细信息。 此外、为了澄清一点、没有最低规格、对吧?

    谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、

    标准模式没有最低规格、但对于快速模式下的上升和下降时间、最短时间被指定为 20+0.1Cb、即为每个总线线路的容性负载 CB (最大400pF)。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    您是指20ns+0.1Cb?

    -Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、

    是的、我打算在毫微秒内实现20+0.1Cb。 感谢您注意到这一点。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的确认。 因此、如果最小规格为~20ns、这是否意味着上升和下降时间必须超过20ns? 如果它们的速度超过20ns、结果是什么?

    谢谢!
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、

    是的、μ I²C 协议的快速模式具有更严格的时序参数、可实现更快的传输速率。 如果不符合快速模式的时序规格、则有可能在传输协议上发现不可预测的状态、这可能导致错误的数据传输。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师