This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV601:询问 DRV601 d/s 图43k Ω 设计

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681068/drv601-asking-for-the-drv601-d-s-figure-43k-ohm-design

器件型号:DRV601

大家好、

客户希望了解 DRV601数据表图15的以下问题。

问:

图15的增益是多少? 33k/15k=2V/V、对吧?

2. 47k Ω 电阻器的用途是什么?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    1.是的、通过将 RF/Ri 除以33k/15k = 2.2V/V 来设置增益
    2.每个通道都配置为多反馈滤波器拓扑;47k Ω 电阻器是该滤波器拓扑的一部分。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    请记住、DRV601作为反相运算放大器连接。 因此、标准低通 Sallen-Key 架构是不可能的、但只能采用低通多反馈架构。 这个需要更多一个电阻器。

    另请参见此处:

    www.ti.com/lit/an/sloa049b/sloa049b.pdf

    Kai