This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:RC4580电源电压范围问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680875/rc4580-rc4580-power-supply-range-problem

器件型号:RC4580

您好,

是否可以在 VCC+=24V,VCC-=0V?下使用 RC4580

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    是的、您可以。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您可以使用建议的电源电压。 限制条件是 VCC+和 VCC-之间的最大电压差应为32V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器