This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:无噼啪声的开关 EQ

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679619/tas5731-switch-eq-without-pop-sound

器件型号:TAS5731

尊敬的 TI 专家:

我的客户在2.1扬声器产品上使用 TAS5731、 他们发现当他们将 TAS5731切换 为不同的 EQ 模式时 、会发出"POP"或"ZZZ"声音。 如果它们在切换 EQ 模式时使 TAS5731静音、 则切换到新的 EQ 模式将具有短时间延迟。 最终用户不接受这两个结果。 您对此问题有什么建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    请告诉我以下信息:

    这是在客户电路板上还是在 EVM 上?

    所有三个扬声器的负载?
    电源电压?
    在 EQ 更改之前完成寄存器设置?
    EQ 更改后完成寄存器设置?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    TAS5731不支持在线更改 EQ 抽头。 当您希望在正常运行模式下更改 EQ 滤波器时、必须首先将输出静音。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn:
    感谢您的支持。 是的、客户确实将输出静音、但是、这会导致短暂的暂停或延迟、并且对用户来说不是很好的体验。 云您建议消除静音期间的影响? 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam、Shawn:

    请查找随附的文件和以下客户评论:

    这是在客户电路板上还是在 EVM 上?

    在客户电路板上

    所有三个扬声器的负载?

    已尝试6R 和8R 扬声器


    电源电压?

    已尝试15V 和18V


    在 EQ 更改之前完成寄存器设置?  
    EQ 更改后完成寄存器设置?

    附加的文件中有2个寄存器设置、 当相互切换时会产生类似的结果。

    e2e.ti.com/.../EQ1.txte2e.ti.com/.../EQ2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn
    我已经发布了客户的整个寄存器设置供您参考。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    感谢您的回复。 如上所述、TAS5731不支持在线更改 EQ 抽头、您必须将输出静音、然后对其进行更改以避免噼啪噪声。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn:
    抱歉、可能我没有很清楚地说明。 客户尝试将输出静音并修复了噼啪噪声、但在静音期间、它将具有较短的延时或暂停时间、最终用户无法接受。 您是否知道如何缩短延迟时间以提高开关性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    感谢您的解释。 请尝试调整寄存器0x0E 以增加静音斜坡速率。 另请检查寄存器0x1A 设置、查看较低的值是否有助于缩短响应时间。