This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755M#39;s 驱动器

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M, TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679352/tas5755m-tas5755m-s-drive

器件型号:TAS5755M
主题中讨论的其他器件: TAS5711

您好!

 我使用的是 TAS5755M、我需要 TAS5755M 驱动器。
但官方网站上没有下载点。
TI 能否提供 TAS5755M 的驱动器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能解释得更多吗? 我不理解"我需要 TAS5755M 驱动器"。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我认为这应该是 TAS5755M 的软件示例代码。

    TI 是否支持此示例代码?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tan、

    您是否在要求提供器件 GUI 软件?

    如果是、请链接如下: www.ti.com/.../sloc257

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    系统中将有一个与 TAS 配合使用的 MCU/MPU、因此客户需要 MCU 的示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tan、
    请使用软件 TAS57X1 GDE 来初始化 EVM、然后在以下位置找到配置脚本'DIOTIESTIRICES.cfg':C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TAS57x1 GDE\ProcessFlows\TAS5711。 您可以根据该文件编写头文件。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn:
    请提供用于 Linux 的驱动程序、其内核版本超过4.0。 谢谢。 我们将在 Android 板上使用此 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很遗憾我们没有 Linux 驱动程序。 您可以通过 GDE TAS57X1软件(在上述答复中提到的位置)获取寄存器配置程序、并将其用于 Linux 驱动程序。 谢谢。