请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA2310 您好!
由于我想在 PGA2310的数字域上使用光耦合进行电隔离、因此我想知道开关特性规格的紧凑程度。 即 、Tcfdo (SCLK 下降至 SDO 数据有效时间)表示最大值 60ns 因此、当我的光耦合芯片具有4µs μ s 的最大可能延迟时、我被拧紧了、对吧? 问题是,对所选光耦合器没有保证的延迟值,这意味着我在两个芯片之间可能有一些,µs 偏差,这样我就会损坏计时技术规格。
当然、我使用一些更快的光电耦合芯片、但我的上升和下降时间更短、因此 EMI 更强。 那么、µs 我的问题:SPI 信号之间的几 μ s 延迟会使协议娃娃崩溃、还是协议娃娃更具弹性?
此致
Benjamin