This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:一般信息问题。

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678384/tlv320dac3203-general-information-question

器件型号:TLV320DAC3203

从 Get 那里得知、我不是一名电子工程师。 我只需了解 DAC 是 Amazon Echo 流媒体和自动化设备的相关信息、即德州仪器 TLV320DAC3203。  对于从数字文件到模拟文件的音频转换、为了听音的好处、我可以从该 DAC 中获得什么级别的音频质量?  我知道、这是一个高度相对的问题、需要一个高度相对的答案才能匹配。 我只是想知道、为了流媒体音乐的目的、是否值得我花时间获得外部 DAC 以获得高质量体验、如果是、我可以预期的好处是什么、尤其是对于200美元或以上的 DAC。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laurent、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    我的同事将在下周作出答复、并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laurent、

    正如您已经说过的、音频质量非常相对。 不过、您可以查看器件规格。
    THD+N 和 SNR 是两个值得注意的规格、因为它们表示来自器件的信号的噪声和失真。 此外、满量程输出电压还可让您了解在器件输出端可以期望的电压振幅、而不会发生削波。
    TLV320DAC3203总体性能良好。 您可以提供有关您的应用要求的更多详细信息、如果有比 TLV320DAC3203更适合的不同器件、我们可能会为您提供一些器件建议。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 位于我拥有的 Amazon Echo Dot 内、通过优质辅助电缆连接到有源扬声器音频专业音频附加装置 T10 (与 Sonos Play 5位于相同的质量和性能支架中、您可能知道)。  我想知道、投资外部 DAC 以获得更好的噪声效果是否值得我花时间。 事实上,我的设置听起来很好,但如果可以明显更好,我可能会考虑升级。 话虽如此、通过小型通电扬声器以320kbps 的速率传输音乐、无论效果如何、都可能不会给我带来很大的改进空间、尤其是如果德州仪器的集成 DAC 性能良好、则更是如此。

    我会再次重视您在这方面的见解。

    此致。

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦特

    在检查这种器件规格时、我们已经为您提供了一些重要的注意事项。 如果您有办法评估最终产品的每个阶段的性能、您可以对其进行测试、并决定修改系统是否值得付出努力和付出金钱。 比较时有更好和更差的器件、但可能并非所有器件都适合同一应用、也不是以相同的方式处理。 您必须考虑通过更改系统中的一个器件而产生的所有变量;我将讨论通信协议、功耗、物理差异以及相当长的时间等
    因此、我认为您实际上可以进行测试以评估性能、然后考虑哪些方面可能会得到改进以及是否值得改进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器