This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:检查 AIC30xx/AIC23x 与 AIC3105/3106的软件兼容性?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007, TLV320AIC33, TLV320AIC3104, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680513/linux-tlv320aic3106-check-software-compatibility-of-aic30xx-aic23x-with-aic3105-3106

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3007TLV320AIC33TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

您好、先生、

我们的客户正在使用 NXP 处理器、并且能够找到 AIC30XX 和 AIC23X 的计算机驱动程序

在我查看论坛并知道 TI 没有 iMX6驱动程序文件后。

但我检查了用于 TLV320AIC3X 支持器件的 Linux 驱动程序、这些器件显示了 tlv320aic33、tlv320aic3007、tlv320aic3106、tlv320aic3104

这是否意味着 AIC30xx 与 AIC3104/AIC3106兼容?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    不、不一定。 AIC3007是 AIC3107的低性能版本。 但是、其他 AIC30xx 器件不属于同一系列。

    您是否想到了特定的 AIC30xx 器件?

    此致、

    Steve