This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:耳机放大器单端配置、短路反馈电阻器和输出耦合电容器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678479/tpa6111a2-headphone-amplifier-single-ended-configuration-shorting-feedback-resistor-and-output-coupling-capacitor

器件型号:TPA6111A2

您好!

我在单端配置中将 TPA6111A2用作耳机放大器。 我是否必须短接未使用的通道的反馈电阻器和输出耦合电容器。 我在下面粘贴的图像中用红色笔突出显示了这些部件。 TI 是否具有单声道耳机放大器。 我找不到一个。

此致、

餐前小吃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    Hhm、您只想使用一个通道、并想知道如何连接未使用的通道?

    我会为两个通道安装相同的 CI、Ri 和 RF、并将未使用的输入端短接至接地端、就像您绘制的那样。 那么、我将仅对所用通道使用 C (c)。 不要为未使用的通道安装 C (c)、也不要将未使用的通道的输出连接到任何设备。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas 和 Kai,

    感谢大家分享这些信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经制作了采用单端配置的 PCB、但它完全不起作用。 我通过函数发生器提供100mVpp、但在输出中、我没有接收任何信号。 请帮我解决这个问题。

    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否忘记了 CI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    您似乎忘记放置输入电容器。 您可以添加它们、看看这是否有用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kai 和 Jos,

    添加输入耦合电容器后工作正常、非常感谢。 我不知道如何添加输入耦合电容器(这是一个愚蠢的错误)。 我只是很好奇、耦合电容器移除了直流关断设置、但我使用的是没有任何直流关断设置的函数发生器、那么它为什么不起作用。  

    我有两个问题。

    1) 1)在数据表中、它被写入"对于50 kΩ 以上的 RF 值、由于 RF 和 MOS 输入结构固有的输入电容形成的极点、放大器往往变得不稳定。 因此、必须将一个大约5pF 的小型补偿电容器与 RF"并联

    在本例中、我使用的是22pF 电容器、工作正常、我是否仅使用5pF 电容器、或者我使用的22pF 电容器可以正常工作。 如果我移除任何补偿电容器、会产生什么后果?

    2) 2)我使用的输出耦合电容为100uF、以获得较低的频率。 我将此输出提供给麦克风输入插孔(下面的*链接)。 但是、如果我连接耳机(16欧姆阻抗)、我们得到的最小频率为99.47Hz。 但是、如果我们需要更低的频率(20Hz)、那么我必须使用高达500uF 的电容。 我能否使用如此大的电容器来获得更低的频率。 市售系统如何解决此问题、从而降低频率。

    www.amazon.in/.../ref=sspa_dk_detail_0

    此致、

    餐前小吃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    由于芯片的寄生输入电容会在反馈路径中引入相位滞后、从而侵蚀相位裕度、因此此补偿电容是必需的。 但如果射频为高欧姆、这只是一个问题。 建议的5p 电容是在反馈路径中添加足够相位超前以恢复相位裕度所需的最小电容、通过该电容可提高稳定性。

    您还可以使用22p 电容器。 这将是完美的。 当省略该补偿电容时、放大器会开始振荡。 输出端放置的负载电容越大、这种可能性就越大。 因此、当电缆安装到输出端时、放大器很容易变得不稳定。 即使您不使用电缆、也应该使用该补偿电容!

    您可以增加输出电容。 但请阅读数据表的第10.2.2.5节。 我认为40Hz (-3dB)的转角频率完全足够了。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的全面答复。

    根据数据表、补偿电容器应约为5pF、但我使用的是22pF、该值大约比建议值大4倍、这不会导致任何问题。 是否有任何计算结果显示、它应该大约为5pF。

    此致、

    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    数据表未提供足够的信息来详细计算这一点。 需要寄生输入电容和开环输出阻抗。 但是、反馈环路的简单相位响应仿真可以演示正在发生的情况。

    您可以看到、如果没有补偿电容、反馈中的相位滞后将占据主导地位。 负号指示这一点。 使用5pF 补偿电容器时、相位滞后由5pF 电容器引入的相位超前进行部分补偿。 °的相位滞后仅为12°、而不是70 μ s、没有补偿电容。 这只是"稳定"和"不稳定"之间的差异。 使用22pF 补偿电容时、会增加更多相位超前、从而使产生的相位不再为负。

    无需将补偿电容从5pF 增加到22pF。 但它也不会损害。

    Kai