This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:有效频率带宽和采样率

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679441/tas5411-q1-effective-frequency-bandwidth-and-sampling-rate

器件型号:TAS5411-Q1

尊敬的团队:  

您能不能告诉我 TAS5411-Q1的有效频率带宽和采样率

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将深入了解这一点、稍后将向大家介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    TAS5411-Q1是一款模拟输入 D 类放大器。  它在音频频带(20Hz-20kHz)中具有平坦的频率响应。  PWM 输出可被设定为以400kHz 或500kHz 的频率运行。  该器件没有数字(I2S)输入、因此采样率不适用于该放大器。

    希望这对您有所帮助。

    图安最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan、

    感谢您的快速回复。 我知道 TAS5411-Q1不需要采样过程。 还有一个问题。
    我了解将模拟信号转换为数字信号所需的采样功能。 对吗?
    但 I2S 已经是数字数据。 为什么此数据需要采样过程? 我的问题可能不好、但请提供建议。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dino:
    TAS5411-Q1的输入为模拟输入。 没有 I2S 数据。
    您能告诉我客户应用是什么、他们将如何使用 TAS5411-Q1吗?

    谢谢、
    图安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我很抱歉让人困惑。
    我知道 TAS5411-Q1的输入是模拟的、我理解您的答案、即 TAS5411-Q1不需要采样过程。
    客户应用是汽车仪表组、我们已经为其应用赢得了 TAS5411-Q1。
    我的问题如上所述、"I2S 已经是数字数据。 为什么此数据需要采样流程?" 与 TAS5411-Q1无关。
    另外、我的问题基于我们使用 I2S 器件的假设。 请就此提供建议。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    您的问题:"为什么此数据需要采样流程?"。   我不知道"采样过程"是什么意思、除非数据表中对此进行了说明。

    如果这个问题与常规 I2S 数据相关、那么:I2S -内部 IC 声音"总线"需要至少三个信号:BCLK -位时钟(有时称为 SCLK -采样时钟)、LRCLK (左侧时钟或采样率 FS)和数据。  某些器件需要 MCLK -主时钟(有时称为 SCLK -系统时钟)才能工作。 因此、"采样"意味着它获取模拟数据、并通过对数据进行采样将其转换为数字数据。

    某些 I2S 器件具有内部音频数字处理功能、例如 EQ、混合、延迟等  我们需要知道该器件才能知道它可以做什么音频处理。  因此、"处理"意味着在上述情况下是数字音频数据的后处理。

    有关 I2S 协议的更多详细信息、请访问 :https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S

    但很抱歉、除非我有"采样过程"的背景、否则我无法解释其含义。

    希望这对您有所帮助。

    图安最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan、

    感谢您的评论。
    在单独了解音频系统的详细信息后,我将再次与您联系。

    再次感谢您的参与。