This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:不同功能下的功耗

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679784/tlv320aic3204-power-consumption-with-different-functions

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

您能否帮助回答有关 TLV320AIC3204功耗的以下问题?

 

查看下面的数据表和信息、可以发现电流消耗要求为150mA。 (假设这包括驱动低阻抗负载)

 

您能否根据运行以下函数获得功耗值?

 

运行的内部函数:

  • AGC 模块
  • 麦克风前置放大器@ 47.5db 增益
  • 线路放大器在 MCU 的 ADC 输入中具有@ 20dB 增益驱动
  • 可选、如果需要、我们可以将后行输出回路到耳机放大器以获得更多增益。

 

 

 

注意:耳机或线路放大器不会驱动低阻抗负载、它们将成为 MCU 的 ADC 输入。

非常感谢、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Orlick、

    AIC3204的应用参考指南(ARG)中的第2.5.2和2.2.3节对该器件每个块的功耗数据进行了说明。 如数据表中所述、功耗在很大程度上取决于 PowerTune 配置。 PowerTune 是一种在器件配置时平衡功耗与性能权衡的机制;不同的选项也在 ARG 中进行了解释。

    数据表中有关150mA 的注释指定为在启用所有模拟块的情况下以最高性能模式配置器件时的最大电源需求。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师