This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:芯片在特定输入/输出阈值之后永久故障。

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676902/tpa3112d1-chip-permanently-faults-after-a-certain-input-output-threshold

器件型号:TPA3112D1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3109-Q1

大家好、我是一名首次创建硬件应用的学生! 我知道我所做的很多事情可能不合适、因此我希望得到一些建议!

上下文:我将使用以下组件构建蓝牙放大器。

蓝牙 CC2564MODx
DAC TLV320AIC3109-Q1
放大器 TPA3112D1
放大器破孔 TSSOP-28-EXP-PAD 至 DIP-28 SMT
微控制器 MSP430F524x
33uH 电感器 Abraacon LLC AIUR-06-330K
0.1uF 电容 BC2665CT-ND
1uF 电容 445-173257-1-ND
0.47uF 电容 399-4513-1-ND
1000pF 电容 BC2659CT-ND
电源 Ableegrid 24V 5A 直流
扬声器 8 Ω RTI3扬声器



我仅使用文档提供的示例布局对试验电路板上电路的放大器部分进行原型设计。 我在输出滤波器中使用了二阶巴特沃斯滤波器。 该电路可以以大约6至10瓦的输出功率清晰地播放音频。 我遇到了很多问题、到目前为止、所有这些都是我的错误、导致了几个芯片损坏。 (短接引脚、连接错误的引脚)。 但是、我现在仍然无法解决此问题、不知道如何进行故障排除以进一步处理。

问题:播放超过某个阈值的音乐时,芯片会出现永久性故障。  

测试设置: 使用上表中的组件以及我构建此测试的文档中的示例布局。
电阻器和 电解电容器(额定100V)是实验中的通用器件。

我的计算机的辅助设备充当音频源、增益引脚接地、我们将电路的输出端直接连接到扬声器。 我将计算机的音量从0提高到100。 在50%的体积下、芯片故障。 我更换了芯片和分线板、再次尝试了这种情况、芯片故障的体积也达到了50%。 不会发生削波、音频就会掉线。 对芯片进行下电上电和/或降低音量不会产生输出。

在探测 FAULT 引脚时、我可以看到该引脚为低电平。 每半秒、我就会看到一个短暂的周期性尖峰、并会听到扬声器周期性的小弹出声、就好像芯片正尝试自行重启一样。 芯片似乎没有明显损坏。  


问题:

  • 芯片组件的距离是否会导致问题、使其自身受损? 有人告诉我、电源轨上可能存在具有足够高电流的感应电感、这可能会损坏芯片。
  • 我应该采取/测量其他哪些故障排除步骤来确定问题?
  • 我可以与谁联系、以获得有关此项目芯片的建议/建议

    感谢您提前观看本演示。 如果您有任何疑问、请咨询我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人建议我在芯片出现故障之前查看芯片是否按预期运行。 今天晚上、我将使用输出电压测量输入电压、以确保放大具有预期结果的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    首先、您需要绘制原理图(电路图)。 如果没有原理图、就无法提供帮助...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我使用了数据表提供的典型应用原理图。 但是、我使用的是具有电感器的二阶黄油值滤波器、而不是原始铁氧体磁珠。

    输出滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    我正在出差、稍后会再回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    请查看数据表的第10.1和10.2节。 然后您将看到、您严重违反了那里提供的所有建议。 :-)特别是对去耦电容器的描述。 它们必须真正放置在最靠近芯片的位置。 使用您的试验电路板设计、距离太长。

    我强烈建议您购买 TPA3112D1评估模块。 您只能使该芯片在正确的布局下工作。

    www.ti.com/.../tpa3112d1evm

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所担心的。 我希望较长的迹线最会影响音频质量、而不会损坏芯片。 我将设计一个 PCB 并将其打印出来、然后从那里测试电路。 遗憾的是、评估模块超出了我们项目的预算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    然后至少遵循数据表中给出的建议。 请精确查看数据表第10.2节中的"布局示例"和 TPA3112D1评估模块的布局。 请记住、芯片主要通过与 PCB 的散热焊盘连接进行冷却。 散热焊盘必须正确焊接到 PCB 上。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    我完全同意启凯的建议。 即使遵循了数据表中的所有 SCH 连接、也不是在试验电路板上评估此器件的好方法。 确保散热焊盘牢固地焊接在 PCB 上、电路板实际上用作散热器。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai 和 Shawn!

    我已经订购并打印了 PCB、并在其上安装了组件、一旦从试验电路板上移开、就可以验证 PCB 是否确实符合规格。

    对于其他读取器、在测量试验电路板上的 AVCC 引脚时、我们可以看到高达4伏的瞬态电压和12V 电源。 一旦我们使用24V 电源、这很可能是芯片损坏的原因。 当我们测量 PCB 上的引脚时、瞬态电压约为200mV、放大器在8欧姆负载下输出接近最大值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恭喜、Anthony!

    Kai