主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3109-Q1、
大家好、我是一名首次创建硬件应用的学生! 我知道我所做的很多事情可能不合适、因此我希望得到一些建议!
上下文:我将使用以下组件构建蓝牙放大器。
蓝牙 | CC2564MODx |
DAC | TLV320AIC3109-Q1 |
放大器 | TPA3112D1 |
放大器破孔 | TSSOP-28-EXP-PAD 至 DIP-28 SMT |
微控制器 | MSP430F524x |
33uH 电感器 | Abraacon LLC AIUR-06-330K |
0.1uF 电容 | BC2665CT-ND |
1uF 电容 | 445-173257-1-ND |
0.47uF 电容 | 399-4513-1-ND |
1000pF 电容 | BC2659CT-ND |
电源 | Ableegrid 24V 5A 直流 |
扬声器 | 8 Ω RTI3扬声器 |
我仅使用文档提供的示例布局对试验电路板上电路的放大器部分进行原型设计。 我在输出滤波器中使用了二阶巴特沃斯滤波器。 该电路可以以大约6至10瓦的输出功率清晰地播放音频。 我遇到了很多问题、到目前为止、所有这些都是我的错误、导致了几个芯片损坏。 (短接引脚、连接错误的引脚)。 但是、我现在仍然无法解决此问题、不知道如何进行故障排除以进一步处理。
问题:播放超过某个阈值的音乐时,芯片会出现永久性故障。
测试设置: 使用上表中的组件以及我构建此测试的文档中的示例布局。
电阻器和 电解电容器(额定100V)是实验中的通用器件。
我的计算机的辅助设备充当音频源、增益引脚接地、我们将电路的输出端直接连接到扬声器。 我将计算机的音量从0提高到100。 在50%的体积下、芯片故障。 我更换了芯片和分线板、再次尝试了这种情况、芯片故障的体积也达到了50%。 不会发生削波、音频就会掉线。 对芯片进行下电上电和/或降低音量不会产生输出。
在探测 FAULT 引脚时、我可以看到该引脚为低电平。 每半秒、我就会看到一个短暂的周期性尖峰、并会听到扬声器周期性的小弹出声、就好像芯片正尝试自行重启一样。 芯片似乎没有明显损坏。
问题:
- 芯片组件的距离是否会导致问题、使其自身受损? 有人告诉我、电源轨上可能存在具有足够高电流的感应电感、这可能会损坏芯片。
- 我应该采取/测量其他哪些故障排除步骤来确定问题?
- 我可以与谁联系、以获得有关此项目芯片的建议/建议
感谢您提前观看本演示。 如果您有任何疑问、请咨询我!