This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:5V PVDD 下的 TAS5717输出功率问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679923/tas5717-question-of-tas5717-output-power-with-5v-pvdd

器件型号:TAS5717

您好、Sirs、

TAS5717默认情况下是否存在任何内部功率限制? 我发现 TAS5717 EVM 通过5VPVCC 发送高达1.2W、4 Ω 负载、1% THD+N。
您是否建议使用 5VPVCC 可以实现2W、4欧姆、<1%的 THD+N?

我向 TAS5717发送以下配置:

0x1b=0x00
0x07 = 0x0060 -> PoUT 被限制为1.25W、不能通过增加输出增益来增大
0x05 = 0x00

   









谢谢、此致、

陈耀恩
2018年4月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    您可以将0x00-02-06-20写入寄存器0z46以禁用 DRC 吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn、工作正常...陈韦恩