This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:PBTL 模式下输出功率与 THD+N 间的关系

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676813/tas5717-output-power-vs-thd-n-in-pbtl-mode

器件型号:TAS5717

大家好、

 我们是否有 TAS5717/9在 PBTL 模式下的输出功率与 THD+N 间的关系图?

负载阻抗为4欧姆。

您是否在 PBTL 模式下具有 TSA5717/9参考原理图?

谢谢你。

此致、

刘先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    我想您可以在同一情况下(PVDD、负载、输入频率)使用 BTL 模式数据。 它与 PBTL 模式非常相似。 在 PBTL 模式下、输出电流分为两部分、实际上会降低每个通道的电流、然后提高热性能。 但它不会显著提高线性范围。
    在 PBTL 模式下、PBTL 管脚需要驱动为高电平。 LC 滤波器后的输出 OUTA 和 LC 滤波器后的 OUTB 组合在一起。 OUTc 和 OUTD 也是如此。 有关 PBTL 模式配置的更多信息、请参阅我们的 TAS5717 EVM 用户指南: www.ti.com/.../slos655a.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您的链接是 TAS5717数据表。

    您是指 TAS5717使用指南中的第17页吗?

    PBTL 原理图尚不清楚。

    用户指南提到:

    "子卡上的 JP1用于 PBTL 选择。 跳线 IN 表示非 PBTL 模式。 对于 PBTL、将其删除

    跳线。"  

    JP1是3引脚跳线、跳线是什么意思? 如果将其移除、则没有上拉连接。 哪个引脚是 PBTL 引脚?

    谢谢你。

    此致、

    刘先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我是因为困惑。 这是文档中的一个拼写错误、请添加该描述。 下图显示了 PBTL 连接。 LC 滤波器后短接 OUT_A 和 OUT_B、LC 滤波器后短接 OUT_C 和 OUT_D。 连接它们之间的负载。 对于   PBTL 模式、确保寄存器0x25设置为0x01 10 32 45。  

    此致、

    郑少文